Die Initiative Manufacturing‑X hat sich zum Ziel gesetzt, eine durchgängige Datenvernetzung für deutsche und internationale Industrieunternehmen zu schaffen. Profitieren sollen vor allem kleinere und mittlere Betriebe (KMU).
Auch Lieferanten von SCHUNK sollten die neue Datenschnittstelle nutzen
Kommende Regelungen machen eine gemeinsame Vernetzung ohnehin nötig. Auch Lieferanten profitieren von den Vorteilen.
Künftige Gesetze wie der European Data Act oder Vorschriften zur Dokumentation des CO2-Fußabdrucks und der Lieferkette werden eine Datenvernetzung und die Bereitschaft zum multilateralen Teilen von Daten erfordern. Manufacturing‑X bereitet diesen Datenraum für die Industrie vor. Die Initiative achtet darauf, bedarfsgerechte Anwendungskonzepte für den Mittelstand so einfach zu gestalten, dass sie jeder Lieferant mit wenig Aufwand übernehmen kann.
Darum profitieren SCHUNK-Kunden von Manufacturing‑X:
Die Vorteile für den Kunden liegen in der Transparenz entlang der Lieferkette, im vereinfachten Austausch für Planung und Konstruktion sowie in stets aktuellen Produktdaten und Informationen zu Updates.
In Zukunft müssen alle Unternehmen Informationen zum CO2-Fußabdruck ihrer Produkte zur Verfügung stellen. Über Manufacturing‑X werden diese Informationen bereits in der Lieferkette gesammelt und ausgetauscht. Damit entsteht auch eine gesteigerte Resilienz, da auf Störungen schneller reagiert werden kann. Konkret arbeiten Manufacturing‑X und SCHUNK auch an Tools, mit denen Anlagenbauer schneller die optimale Lösung finden. Außerdem können sie mithilfe unterschiedlicher Engineering-Werkzeuge Fabrikausrüstungen planen oder Anlagen sowie Maschinen entwickeln und realisieren.
Heute sind diese Prozesse komplex und nur mit nichtinteroperablen Werkzeugen und Auslegungstools machbar. Manufacturing‑X wird über einen einfacheren Austausch zwischen den Firmen diesen Prozess immens vereinfachen.
Wenn SCHUNK-Kunden einen Greifer in ihre Anlagen einbauen möchten, werden sie aus ihrem eigenen Planungs- oder Konstruktionswerkzeug direkt auf Produkte von SCHUNK zugreifen können. Die Auslegung und Konfiguration wird weiterhin bei SCHUNK stattfinden, aber die Interaktion läuft über das Planungswerkzeug. Die Vernetzung zwischen den Firmen sorgt dafür, dass die technischen Daten immer auf dem neuesten Stand sind und Updates automatisch erfolgen – ohne Infomails und Benachrichtigungen. Diese direkte, digitale Interaktion über die durchgängige Datenvernetzung vereinfacht und beschleunigt die Produktauswahl und Konstruktion enorm.
Deswegen sollten Unternehmen bei Manufacturing‑X mitmachen:
KMUs, die jetzt einsteigen, gestalten die Industrie-Schnittstelle mit.
Manufacturing‑X bietet die Gelegenheit, die digitale Transformation in den Unternehmen voranzutreiben. Um die Anforderungen an einen effizienten und bedarfsgerechten Datenaustausch zu definieren, bilden sich jetzt die Konsortien für die Förderinitiative der Bundesregierung. Gefragt sind hierbei nicht große Konzerne, sondern vor allem der Mittelstand. Jede Firma kann dem Prozess beitreten und ihn mitgestalten. Entweder aktiv als Mitglied in den Konsortien oder indem sie der Initiative ihre Bedürfnisse und Anforderungen an eine Datenschnittstelle mitteilt.
Wer jetzt schon mit Manufacturing‑X an diesen Themen arbeitet, hat die Gelegenheit, Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen, mit zu gestalten, und vom direkten Austausch mit Partnern und Kunden zu profitieren.
Über die Initiative
Manufacturing‑X ist Teil der Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen werden künftig ihre Daten leichter austauschen und darüber hinaus gleichberechtigt mit Dritten teilen können. Dabei bleiben die Souveränität und die Sicherheit der Daten gewahrt. Manufacturing‑X setzt auf bestehende Standards auf. Es geht um die Einbindung möglichst vieler Akteure und maximale Interoperabilität, also die Fähigkeit, verschiedene Systeme, Geräte, Anwendungen oder Produkte zu verbinden, um auf koordinierte und sichere Weise zu kommunizieren.
SCHUNK ist Vorreiter und Innovator intelligenter Automatisierungslösungen und setzt sich als Unternehmen aktiv dafür ein, dass Manufacturing‑X für den Mittelstand greifbar wird.

Mein Team ist Ihr Ansprechpartner
und beantwortet gerne Ihre Fragen.
Martin May,
Director Innovation Center bei SCHUNK
martin.may@de.schunk.com
Weitere Informationen zu Manufacturing‑X:
www.plattform-i40.de
Lesen Sie mehr zum Thema:
Manufacturing‑X befeuert Aufbruchstimmung auf der Hannover Messe