Einzigartige Felgen, extrem schnell und individuell: Das ist das Kernversprechen von ROC Fertigung24. Mit am Start, um es einzulösen, ist das beeindruckende Werkzeughalterportfolio von SCHUNK.
Schon lange sind Felgen viel mehr als einfach nur Räder. Spätestens seit der MTV Kult-Sendung „Pimp my Ride“ wissen wir, wie wichtig die Wahl der richtigen Felgen für viele Autobegeisterte ist. Denn die Persönlichkeit des modernen Autobesitzers spiegelt sich nicht nur in der Wahl des Modells, sondern auch in der individuellen Gestaltung der Räder. Ob pink oder gold, klein oder groß, schlicht oder auffällig – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Bei ROC Fertigung24 in Freudenstadt lässt man seit 2017 die Träume von Felgen-Enthusiasten Realität werden. Rund 30 Tonnen Material, hauptsächlich Aluminium, werden hier im Industriegebiet an der B294 pro Monat umgesetzt. Daraus entstehen Schmiederäder von bis zu 25 Zoll Durchmesser. All diese Vielfalt wäre nicht möglich ohne das umfangreiche Werkzeughalterspektrum von SCHUNK.

Makellose Felgen dank stabilem Werkzeug
„Unsere Teile sind zuerst Dreh- und dann Frästeile“, erläutert Geschäftsführer Lukas Betz. Aus einem Rohling wird zunächst auf einer Horizontal-CNC-Drehmaschine die Grundform gedreht. Danach wird diese auf 5‑Achs-Fräsmaschinen von DMG bearbeitet. Dabei setzt ROC Fertigung24 auf ein beachtliches Fräser-Sortiment in verschiedensten Größen. Die fertigen Felgen weisen am Ende teils filigrane Details auf, die allesamt auch noch eine makellose Oberflächengüte haben müssen, weil die Felgen lackiert werden.
Beim Fräsen darf also nichts schief gehen. Die Anforderungen an Werkzeughalter und Werkzeug sind hoch. „Das Werkzeug muss für uns stabil sein und eine gewisse Ausspannlänge haben. Lange Auskragungen sind aber vibrationsempfindlich“, erklärt Betz. „Deshalb braucht man absorbierende Aufnahmesysteme. Da sind die Hydro-Dehnspannfutter von SCHUNK die richtigen, weil sie die Schwingungen entkoppeln.“
ROC Fertigung24-Gesellschafter Tobias Haug pflichtet bei: „Es gibt nichts Besseres für uns.“ Mit SCHUNK habe man einen Partner auf Augenhöhe, der auch beratend zur Seite stehe. Am Anfang der Zusammenarbeit war beispielsweise nicht klar, ob bei den Werkzeughaltern statt der Hydro-Dehnspanntechnik nicht die Warmschrumpftechnik die bessere Wahl sei. Man führte zusammen Versuche durch.
Schnell wurde klar: Im Vergleich zum Warmschrumpfen bot die Nutzung der Hydrodehn- und Polygon-Spanntechnik zum einen eine bessere Energiebilanz, zum anderen auch bessere Bearbeitungsergebnisse. Ein zusätzlich positiver Effekt war, dass die Spannung durch mechanische Einwirkung schneller erfolgen konnte. Somit waren die zahlreichen Werkzeugwechsel nicht nur nachhaltiger, sondern auch effizienter.
Produktion in nur drei Tagen
Denn Schnelligkeit ist eines der Kernthemen bei ROC Fertigung24: „Viele unserer Kunden stellen sich mit ihren CAD-Daten über unseren Online-Konfigurator ihre Felge individuell zusammen“, sagt Betz. „Wenn uns dann eine Bestellung erreicht, machen wir sie innerhalb von drei Tagen fertig.“ Diese Schnelligkeit erwartet man auch von SCHUNK, wenn mal etwas nicht passt. „Wir können uns da auf einen schnellen Service verlassen“, so Betz.
„Unser Total-Tooling-Gedanke kommt hier voll zum Tragen“, betont der zuständige SCHUNK-Fachberater Hermann Winterer beim Blick durch die Maschinenhalle des Felgenproduzenten. Betz erläutert: „Wir haben vom 700er Backenfutter über sämtliche Werkzeugaufnahmen, TENDO E compact, TENDO P, TENDO LSS bis hin zu verschiedensten Zwischenbüchsen für die Flexibilität alles hier.“ Die Spanntechnik-Komponenten kommen unter anderem in sechs DMG Mori DMU75 Monoblock 5‑Achs-Fräsmaschinen zum Einsatz.
Je nachdem, wie viel oder wenig Abtrag gewünscht ist, bewegt sich ROC Fertigung24 bei den Werkzeughaltern an beiden Enden des Spektrums, beispielsweise mit dem kleinen Polygonspannfutter TRIBOS Mini für die Feinstbearbeitung oder dem schlanken TENDO Slim 4ax für die störkonturnahe Bearbeitung. Auch andere SCHUNK-Spanntechnologien finden ihren Einsatz bei ROC, wie das Dehnspannfutter SINO‑R und das extrem schlanke Polygonspannfutter TRIBOS‑S. Mechanische Werkzeughalter wie ER Spannzangenaufnahmen und WELDON Aufnahmen runden die Fertigungsanforderungen ab.
Die richtigen Werkzeuge für den Job
Beim TRIBOS Mini ist für ROC Fertigung24 vor allem dessen hervorragendes dynamisches Rundlaufverhalten von < 0,003 mm wichtig – schließlich fordern die Edel-Felgen höchste Oberflächengüte. Mikroausbrüche an der Werkzeugschneide werden durch die exzellente Schwingungsdämpfung des TRIBOS Polygonspannsystems vermieden.
„Wir können uns bei SCHUNK auf einen schnellen Service verlassen.“
Lukas Betz, ROC
Mit dem TENDO Slim 4ax bearbeitet ROC Fertigung24 in der Z‑Achse teilweise sehr tief. Dabei profitieren die Felgen-Experten davon, dass er der einzige Werkzeughalter seiner Klasse mit einer Warmschrumpfkontur nach DIN 69882–8 ist. Sein robuster Grundkörper verhindert ein seitliches Auslenken während des Zerspanprozesses. Der enorme Spanndruck, der allen SCHUNK TENDO Hydro-Dehnspannfuttern eigen ist, ermöglicht es ROC zudem, Auftrag um Auftrag zu bearbeiten, ohne dass die zuverlässige Übertragung der Drehmomente gefährdet wäre. Durch den Spanndruck werden Öl‑, Fett- oder Schmierstoffreste in die Schmutzrille gedrückt und die Spannfläche bleibt trocken.
Beim Spannen sieht das Unternehmen noch Potenzial für eine zukünftige gemeinsame Entwicklung. Wegen der großen Auskragung des Werkzeugs und der Tiefe der zu bearbeitenden Felgen muss der Spanntisch sehr schmal sein. Gleichzeitig muss er aber auch bei hoher Rotation und großen Fliehkräften perfekten Halt bieten. „Die Physik setzt uns da leider Grenzen“, sagt Winterer. ROC Fertigung24 setzte bisher auf eine hausgemachte Lösung, sucht aber den Schulterschluss mit SCHUNK. „Es wäre natürlich besser, wenn es da was von SCHUNK gäbe“, sagt Geschäftsführer Haug. „Wir sind dran“, versichert Winterer.
Mit wenigen Klicks zum passenden Werkzeughalter
Eine schnelle und komfortable Suche nach der passenden Werkzeugaufnahme ermöglicht der Werkzeughalter Quickfinder von SCHUNK. Wenige Angaben zu Schnittstelle, Spanndurchmesser, Auskraglänge und Spanntechnologie genügen, schon liefert das Tool eine übersichtliche Liste aller relevanten Werkzeughalter aus dem umfangreichsten Werkzeughalter-Technologiespektrum „Made in Germany“. Das zugrunde liegende Katalogprogramm umfasst mechanische Werkzeughalter aus dem SCHUNK Basic-Segment ebenso wie preisleistungsoptimierte Hydro-Dehnspannfutter aus der Economy-Klasse bis hin zu zahlreichen Hydro-Dehn‑, Polygon- und Dehnspannfuttern aus der Premium- und Tech-Liga.