SCHUNK nutzt als Technologieführer die Digitalisierung, um seinen Kunden best-in-class Produkte und Services anzubieten. Chief Technology Officer (CTO) Timo Gessmann erklärt, welche das sind.
Herr Gessmann, die Zukunft ist digital – was bedeutet das für SCHUNK?
Timo Gessmann: Wir sind klassische Maschinenbauer. Aber schon seit den 1980er-Jahren treibt uns das Thema Digitalisierung um und wir begreifen es als eine große Möglichkeit, sowohl für unsere Kunden als auch für uns selbst. Unsere Smart Products und Services steigern zum einen die Produktivität unserer Kunden und zum anderen erhöhen wir durch die Digitalisierung unsere Effizienz und optimieren unsere Qualität. Durch Digitalisierung sichern wir nachhaltig unsere weltweite Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit – und auch die unserer Kunden.
Um welche Produkte von SCHUNK geht es dabei?
Der Werkzeughalter iTENDO2 beispielsweise war früher eine rein mechanische Komponente. Jetzt verfügt er über Sensoren, welche es erstmals ermöglichen, tiefgreifende Transparenz vom Fertigungsprozess zu erhalten. Die Sensoren messen beispielsweise in hoher Frequenz Vibrationen oder Beschleunigungen, welche im Fertigungsprozess auftreten. Der intelligente Werkzeughalter ist dadurch in der Lage, dem Anwender Prozess-Feedback zu geben bis hin zur automatischen Optimierung der Fertigungsparameter. So können Kunden ihre Produktivität in der Fertigung steigern und die Prozesssicherheit erhöhen. Das ist eine Voraussetzung für einen höheren Automatisierungsgrad.
„Mit unseren Smart Products & Services können Roboter greifen, fühlen, sehen, verstehen und lernen“
Timo Gessmann, CTO

Eine Analogie dazu ist vielleicht das Auto, das beim Fahren und Navigieren mithilfe von Sensoren zum Beispiel Geschwindigkeit, Abstände, Position usw. misst und diese Informationen live auf digitalen Navigationskarten darstellt. Durch dieses detaillierte, digitale Abbild lassen sich Staus erkennen und umfahren. Der Autofahrer kommt also planbarer und schneller ans gewünschte Ziel. Zusätzlich sind diese Informationen aus der physischen und digitalen Welt essenziell für die stufenweise Umsetzung des autonomen Fahrens.
Welche weiteren Vorteile hat die Auswertung dieser Sensordaten?
Ein smartes Produkt, ergänzt um digitale Services wie etwa der iTENDO2, lässt sich einsetzen, um in einer automatisierten Fertigung den Verschleiß der Werkzeuge durch die Sensoren vorausschauend zu erkennen. Durch rechtzeitigen Werkzeugwechsel lässt sich Ausschuss vermeiden und die Produktivität steigern.
Ein anderes Beispiel sind unsere smarten Greifer-Applikationen, die mittels eines Kamerasystems und einer eigens entwickelten KI-Software erkennen, wo sich welche Werkstücke befinden und mit diesen Informationen automatisch die passenden Greifposen für das Handling der Werkstücke umsetzen. Kunden müssen dadurch nicht mehr im Voraus alle Werkstücke und Greifbewegungen manuell programmieren. So können Automationslösungen schnell und einfach umgesetzt werden.
Inwieweit haben sich die Anforderungen an Produkte durch die Digitalisierung verändert?
Die Digitalisierung erweitert die Funktionen der bestehenden mechanischen Produkte um neue digitale Features und Services. Mit unseren Smart Products und Services versetzen wir unsere Kunden in die Lage, zum einen bestehende Anwendungen und Prozesse weiter zu optimieren und zum anderen ganz neue Prozessschritte zu automatisieren. Wir erweitern dadurch erheblich den Einsatzbereich unserer Produkte und Services, um die Automation in den unterschiedlichsten Anwendungen und Branchen zu ermöglichen.
Welche digitalen Services bietet SCHUNK?
Mit einem kostenlosen Online-Konfigurator bieten wir Kunden ein Tool, um in Echtzeit Greifer, Greiferfinger oder Spannbacken zu designen und direkt ein CAD-Modell erstellen zu lassen. Das spart viel Aufwand. Zudem erhalten unsere Kunden online sofort den Angebotspreis für das konfigurierte Produkt und die Lieferzeit. Durch die konsequente Digitalisierung unserer Prozesse vom Online-Konfigurator bis in unsere Smart Factory sind wir beispielsweise in der Lage, in vier Tagen zu liefern.
Die Digitalisierung wird sich auch in Zukunft kontinuierlich weiterentwickeln und die physischen Produkte immer weiter mit den digitalen Services verschmelzen. Dies führt zu einer stetigen Steigerung der Produktivität bei gleichzeitiger Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit durch den Einsatz unserer Smart Products und Services!