SCHUNK setzt auf Kooperation in starken Netzwerken: In ihnen werden gemeinsam Zukunftsthemen gestaltet und Innovationen schneller auf den Weg gebracht.

Next Level Mittelstand
Next Level Mittelstand ist eine Kooperationsplattform, die mittelständische Unternehmen, Start-ups und IT-Experten zusammenbringt, um gemeinsam digitale Lösungen für den Fertigungsalltag zu entwickeln – initiiert und unterstützt von SCHUNK. Im Fokus steht die praxisnahe Zusammenarbeit: Unternehmen tauschen Erfahrungen aus und erarbeiten in kleinen Teams konkrete Anwendungen und „Quick Wins“, die anschließend allen Mitgliedern zugutekommen.
Projekt: Product Carbon Footprint
Der einfache Weg zur CO2-Berechnung
Wie hoch ist der CO2-Fußabdruck des eigenen Produkts, also sämtliche Treibhausgasemissionen, die während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts entstehen? Eine wichtige Frage, wenn es um eigene Nachhaltigkeitsziele und künftige Berichtspflichten geht. Vor allem mittelständische Unternehmen fühlen sich hier jedoch oft verunsichert: hoher Druck, wenig Zeit, kaum standardisierte Daten.
Das Projekt „Product Carbon Footprint“ hat ein pragmatisches Rezept entwickelt, wie sich der CO2-Fußabdruck über das Produktportfolio strukturiert und effizient ermitteln und standardisiert weitergeben lässt. So wird aus der anspruchsvollen Pflicht schnell ein handhabbarer Prozess für kleine und mittlere Betriebe.
Weitere Informationen:
Product Carbon Footprint

IPAI
IPAI (Innovation Park Artificial Intelligence) ist ein Innovationsökosystem und ein europäisches Zentrum für KI-Technologie in Heilbronn. Dort vernetzen sich Unternehmen, Forschung und öffentliche Akteure, um KI-Anwendungen zu entwickeln und umzusetzen. IPAI unterstützt Organisationen bei der KI-Transformation, fördert Zusammenarbeit, Innovation und Bildung und verfolgt einen menschenzentrierten, verantwortungsvollen Einsatz von KI in Europa. SCHUNK ist von Beginn an als strategischer Partner eingebunden.
Projekt: expertAIse
Erfahrungswissen bewahren
Ziel ist es, Wissen von Mitarbeitenden festzuhalten, die in Rente gehen oder die Abteilung wechseln, indem implizites, bislang nicht dokumentiertes Expertenwissen systematisch erfasst und digitalisiert wird. Generative KI hilft etwa durch sprachbasierte Eingaben und Echtzeit-Rückfragen dabei, das Wissen gezielt herauszuarbeiten und klar strukturiert verfügbar zu machen.
So lassen sich Wissensverluste durch Ruhestand oder längere Abwesenheit vermeiden und Silos aufbrechen. Ein KI-gestützter Demonstrator arbeitet den Datenschatz in leicht anwendbare Modelle um, die sich dann zum Beispiel für einfacheres Onboarding und Einlernen von neuen Mitarbeitenden nutzen lassen.
Weitere Informationen:
IPAI

Manufacturing‑X
Das große Ziel der Initiative aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft ist es, Kommunikation und Datentransfer zwischen Unternehmen verschiedener Branchen zu vereinheitlichen, zu vereinfachen und bestenfalls zu automatisieren – entlang der Lieferkette oder zwischen Lieferanten und Partnern. SCHUNK bringt sich als innovativer Impulsgeber ein – mit Strahlkraft im Mittelstand. Die Digitalisierungsoffensive stärkt sowohl Wettbewerbsfähigkeit, Resilienz als auch die Nachhaltigkeit der Unternehmen – und damit des gesamten Wirtschaftsraums Europa.
Projekt: Collaborative Engineering
Gemeinsam leicht entwickeln
„Factory‑X“ ist ein entstehendes, offenes, interoperables Datenökosystem für die Industrie. In diesem Rahmen liefert das Unterprojekt „Collaborative Engineering“ eine Lösung für unternehmensübergreifende Zusammenarbeit in Entwicklungs- und Änderungsprozessen.
Ziel ist es, Produktdaten, Anforderungen und Engineering-Artefakte entlang der Lieferkette strukturiert und datensouverän auszutauschen. Standardisierte Datenmodelle und sichere Datenräume ermöglichen es, in Echtzeit gemeinsam an Produkten zu arbeiten und Änderungen abzustimmen. Das verkürzt Entwicklungszyklen erheblich.
Weitere Informationen:
TP 2.01 Integrierte Toolchains
und kollaboratives Engineering